优化半导体晶圆制造的温度控制
如何通过适当的热控制优化半导体晶圆制造产量
世伟洛克应用解决方案工程主管 Brian Rudary 和世伟洛克产品经理 Doug Nordstrom
半导体晶圆制造面临的挑战与日俱增。随着全球对芯片的需求激增,晶圆厂、设备商和价值链的所有环节都在不断提高新的工艺效率,并利用新技术尽可能地提高产量。
实现高产量的一个普遍有效的策略是保持工艺腔室的超低温稳定性,以提高半导体晶圆制造生产的效率。但是,由于现在所需的温度可低至 -40 C,因此在当今的晶圆厂环境中,整个热循环回路,即由冷却器、泵、热交换器和连接它们的元件组成的生态系统的性能达不到理想状态可能是不可接受的。
那么,如何确保您的热循环回路能够胜任这项任务?让我们来看看三个关键环节,它们可以帮助您优化设备中的热管理,尽可能地提高半导体晶圆制造产量。

热循环回路由以下部分组成:
- 冷却器,用于冷却在设备中循环的流体
- 热交换器,用于向工艺腔室周围空间输送加热介质
- 隔热软管组件和焊接件、泵和阀门,有助于在整个循环过程中分配温度受控的流体
- 监测和控制系统,用于调节流量和温度
- 过滤和纯化系统,用于防止污染和去除杂质
优化元件选择
为满足当今半导体晶圆生产工艺的需求,连接热循环回路关键系统的高性能元件至关重要。包括软管、阀门、接头、过滤器等在内的所有元件都应具有适当的额定值,以应对当今的压力、流量和极端温度。
以冷却器软管为例。软管必须得到妥善隔热,以有效保持所需的温度并防止冷凝,这在严格控制的生产环境中是一个关键的故障模式。如果冷却器软管的表面温度低于环境露点,就会在软管外部形成冷凝。由此造成的停机成本会非常高。
但是,要实现理想的热性能,不仅仅在于指定额外的隔热材料。相反,指定正确的隔热等级可以帮助优化成本,同时提供可靠的性能。考虑到连接热循环回路元件的软管可能长达 30 至 50 英尺,由于其关键性,可能会给制造商带来巨大的成本。隔热不足会导致冷凝和软管故障,而过度隔热则会进一步抬高价格,同时对设备商或晶圆厂几乎没有任何好处。
在其他方面,其他关键热循环回路元件应能满足越来越高的要求。普通阀门或卡套管接头可能无法满足超低温的要求。相反,专门针对半导体生产环境需求而开发的元件则至关重要。因此,与能够根据您的具体应用参数协助确定和推荐合适元件的供应商合作,可以帮助设备商和晶圆厂满足当今的生产要求。
正确的安装技术和性能测试
虽然产品选择至关重要,但有效的热管理还取决于正确的安装和实施。这些工艺是实现所需的工艺一致性、可重复性、清洁度和无湿度操作环境的关键。
这需要从基础做起。实现密封系统取决于遵循合理的卡套管接头和阀门安装的基本原则。安装不当是导致关键流体系统故障的常见原因之一 — 不仅是在半导体环境中,在各行各业都是如此。利润损失、生产效率降低甚至安全问题都是安装不当的潜在后果。
在其他方面,有效的冷却器管路排布是防止冷凝的另一个重要手段。如果低温冷却器软管的铺设距离过近,则软管的表面温度可能会降至露点以下,从而形成冷凝液。软管之间的距离越小,软管之间的空气温度就越接近软管中的介质温度。通常建议将包裹的隔热软管保持至少 12 in. (31 cm) 的间距。如果应用场景需要更小的间距,则可能需要增加隔热层。
停滞的空气也会影响冷却管路的表面温度。随着气流的增加,表面温度会更趋向于环境温度。考虑到软管要穿过密闭区域,如夹层。如果低温介质流过软管,则可能导致在软管外部形成冷凝水,并可能滴落到敏感的设备上。
最后,虽然软管的最小弯曲半径在隔热后不会改变,但弯曲软管可能会影响隔热性能。为了尽量减少这些影响,通常建议采用较大的弯曲半径,使弯曲更柔和。如果无法做到这一点,可以考虑增加隔热层。
投资关系
由于半导体设备制造商和晶圆厂有许多其他优先事项,因此与在这些日益重要的系统方面拥有丰富经验的咨询供应商合作,可以更轻松地保持有效的热管理。
知识渊博的合作伙伴不仅能帮助您选择和指定正确的元件和接头,还能通过精简流程帮助您降低资本支出和运营支出。合作伙伴还可以提供计算工具,帮助您根据运行参数确定合适尺寸的隔热。考虑到在快节奏的半导体领域,出错的余地越来越小,这一点尤为重要。
与能够提供这些工具和专业知识的供应商合作可以获得巨大的收益,其中包括:
通过防止冷凝减少停机时间
通过改善冷却器性能提高效率并降低能源成本
在半导体晶圆制造环境中,保持热循环回路的优良功能性对于稳定和扩大芯片产量至关重要。如果您有兴趣深入了解热循环回路管理或通过各种工程解决方案优化半导体晶圆制造运行的其他方法,我们的团队可为您提供进一步咨询。与此同时,您还可以浏览世伟洛克博客以获取更多资源,帮助您优化晶圆生产工艺和半导体行业的其他关键环节。